こんにちは。モノタロウでフロントエンド寄りの開発をしている、陳です。
今回はモノタロウの新フロントエンドのメインフレームワーク選定についてお話しします。
選定結果から言うと、モノタロウ独自の7つの選定基準をもとに、Reactを選ぶことになりました。
背景
まず、モノタロウの現フロントエンドについてざっくり説明します。
モノタロウは2002年から、PythonとJavaScriptでECサイトを開発してきました。
基本構成として、サーバサイドのPythonでHTMLを生成し、クライアントサイドのJavaScriptでカートインなどの動的処理を補完する形ですが、実はこの構成で違うアーキテクチャのものが2系統(以下系統A、系統B)あります。

長年にわたり開発していく中で、色々な課題が出ており、利用者/開発者目線別に抜粋しました。
利用者目線で見ると
- 画面操作後の表示更新が遅いし、シームレス感がない
- 高度でモダンなインタラクティブ体験ができない
開発者目線で見ると
- 現フロントエンドを構成する2系統は、ビジネスロジック的に近いのに、それぞれが違う社内独自フレームワークを使っている
- 系統Aが独自フレームワークAを利用
- 系統Bが独自フレームワークBを利用

- UIコンポーネント作成など似た処理が違う言語(Python、JavaScript)でサーバ側とクライアント側にあるし、コーディングスタイルも微妙に違う
そこで、「社内フレームワークの特徴と特徴による問題」の表を作ってみたら、挙げた課題の中、社内独自フレームワークによるのが大きいとわかりました。
| 社内独自フレームワークA・Bの特徴 | その特徴による問題 |
| 画面操作時は基本ページ全体をリロード |
|
| Python(サーバ側)とJavaScript(クライアント側)によるUIコンポーネント実装 |
|
| jQueryと生のJavaScriptによるインタラクティブ処理実装 |
|
また、「中途入社した人が戦力になるまで時間がかかる」など採用・コミュニティの観点でも、今後は社内独自フレームワークを使い続けたくない意見が多いです。
というわけで、
フロントエンドを刷新したい!
既存2系統のフレームワークも世間一般的なものに統一したい!
と社内キーマンの多くが共通の認識を持つようになりました。
新フロントエンドプロジェクトの立ち上がり
フロントエンドを刷新するため、新フロントエンドプロジェクト(新FE PJ)が立ち上げられました。
最初のプロジェクト関係メンバーが、まずフロントエンドの最新技術動向について調べました。
主流なフレームワークはVue.js, React, Angularの3つとわかったのですが、どれが良いのかわからないので、比較と選定を行うことになります。
プロジェクトメンバーが手分けして、Vue.js, React, Angularそれぞれを使ったTodo Listデモを作り、比べてみました。
Angularの学習コストが高く、癖が強いと感じるエンジニアが多いので早期脱落し、そこでVue.jsとReactの対決になりました。

Vue.jsとReactの比較検討をしてみた
私はこの時点で当PJに参加し、メインフレームワーク選定を任せられます。
着手当初の印象は、「Vue.jsは直感的に書きやすい」「ReactはTypeScriptと相性がいい」くらいだけでした。
何もわからなかったので、とりあえず資料などをいろいろ漁りました。
- 公式サイトから仕様を確認
- 他社での事例や個人使用感を調査
- Vue.jsとReactそれぞれのデモアプリを作成
手当たり次第に得た結論を比較表とレポートにまとめました。こんな感じです。

比較表v1の大小分類の詳細は以下:
- 機能要件面
- 既存システムの移植
- これからの開発
- 開発効率
- 非機能要件面
- ユーザビリティ
- 性能
- 拡張性
- セキュリティ
- テスタビリティ
- 社内既存エンジニアとの相性
- TypeScriptとの相性
- 採用・育成のしやすさ
- コミュニティ・バックアップ
しかし、比較表v1をPJ関係メンバーに見せたら、「ボトムアップで整理しただけ」「網羅性が足りない」「粒度もまちまち」と、皆さんに納得してもらえませんでした。
俯瞰して改めて選定基準を考えた
皆さんに納得してもらえなかったので、それを機に新しい観点であるSEOも考慮し、SEO対策のサーバサイドレンダリングができるVue.jsベースのNuxt.js・ReactベースのNext.jsを比較対象に追加し、考え直すことにしました。
一般的なソフトウェア品質特性やVue.js/Nuxt.js・React/Next.js自体の懸念点などを議論しながら、社内事情を考慮した上で俯瞰的に選定基準を決めます。
一般的な視点
モノタロウの社内事情
まず大前提が3つあります。
- 大量のアクセスがつねに発生している
- 数十人規模での複数チーム同時開発
- システムのソースコード量が膨大
それから、社内の色々な事情を考慮していました。
- 系統Aで使っているフレームワークAはNuxt.jsと似ており、Vue.js/Nuxt.jsにする場合は系統Aの資産使える可能性があるため、系統Aも系統BもフレームワークAに統一する案があった
- しかし、多分簡単にはいかないだろうし、スタイルガイド適用(デザイン統一のための社内別PJ)と関わってくると、既存のUIコンポーネントも結局使わなくなる懸念があるため、系統Aも系統BもフレームワークAに統一するのが良い策ではなさそう
- Next.jsはNuxt.jsより軽量でカスタマイズ性が高く、疎結合なサービスが作りやすく、将来新技術への移行もよりスムーズになりそう
- 社内でシステムの疎結合・マイクロサービス化も企画しているため、React/Next.jsに加点する
- 生産性においては、モノタロウの規模だとTypeScriptでReactの方が総合的に良い
- React with TypeScriptはデータの単方向性やタイプチェックによって、テスタビリティが高く、品質を保ちやすく堅牢性が高い
- Vue.jsの簡易さは諸刃の剣であり、スケールにつれてデバッグとテストが困難になりがち
- デザイナーは直接TSXファイルではなく、別のCSSファイルを編集するので、今より開発ハードルは上がらない(モノタロウでは、デザイナーもHTML・CSSを中心にコードを書いているため)
- Reactで採用しているTSXファイル形式はデメリットにならない
- npmなどのデータから見ると、日本を含む世界的にNext.jsのほうがトレンドになっている(採用面でも問題なさそう)
- npmでのWeekly downloads
- Next.js 568k downloads
- Nuxt.js 230k downloads
- Googleトレンド
- npmでのWeekly downloads

7つの選定基準
一連のプロセスを経て、最終的に出したのが以下7つの選定基準です。
- ユーザー体験
- ページ間の遷移はパラメータを引き継ぎながらシームレスに
- 検索結果、レコメンドやクーポン、購入履歴などをパーソナライズ
- レスポンスタイム短縮などにより体感速度の向上
- SEO
- サーバサイドレンダリング
- Core Web Vitalsなどの計測
- 性能
- 大量なアクセスに耐えられる
- コンポーネントが多い複雑なページでも動作が軽快
- 品質
- 世間一般のコーディング規約がある
- ユニットテスト・受入テスト
- 今後のメンテナンス
- 生産性・開発者体験
- チームでのアジャイル開発
- 一定品質以上の開発スピード・しやすさ
- レビュー・リリース
- コミュニティ
- 日本語ドキュメント
- サポート企業
- コミュニティの活発度
- 採用・育成
- 日本で採用のしやすさ
- 社内既存エンジニアの育成しやすさ
この7つの選定基準に基づいて比較表v2とレーダーチャートを作りました。


ご覧のように、SEO, 性能, 品質, 生産性・開発者体験の面でReactが勝ち、ユーザー体験, コミュニティではReactとVue.jsが同点、採用・育成の面ではVue.jsが勝つという結果になります。
選定結果
結論、モノタロウは性能, 品質, 生産性・開発者体験をより重視するので、Reactを選びました。
なぜ性能, 品質, 生産性・開発者体験をより重視するのかというと、理由は以下です:
- ユーザー数が多い
- 大量アクセスをさばける能力が必要
- (自動テストなどで)一定以上の品質を担保したい
- システム規模が大きくて複雑、開発者も多い
- コンポーネントが多い複雑なページの場合、Vue.jsは描画速度が遅く動作も重い
- 複数チームでの並行アジャイル開発をしているためメンテナンス性が重要、一定以上品質の開発スピード・しやすさも求められる
- 社内エンジニアを大事にする
- 既存エンジニアの学習コストを考慮する
- エンジニアと非エンジニア(デザイナー等)との協業の観点
技術選定を通して得た3つの学び
今回のメインフレームワーク選定を通して、私は3つの学びを得ました:
- 選定基準
- フロントエンドにおいて注目すべき軸
- 選定基準の決め方・考え方
- 結論に納得してもらう前に、基準の合意が必要
- 基準の網羅性を高め、粒度を揃える
- 選定基準の運用方法
- 軸ごとに状況に応じてウェイトをつける(この方法で、社内基幹系システムのフロントエンド技術選定にも役に立った)
特に、「結論に納得してもらう前に、基準の合意が必要」は、今後ほかの色々な分野にも応用できそうと思っています。
モノタロウは、Reactを含めた新しいフレームワークやソフトウェア基盤への移行を進めており、いま絶賛開発中です。ソフトウェアの刷新や移行に興味がある方はぜひご応募ください!
*1:機能適合性、性能効率性、互換性、使用性、信頼性、セキュリティ、保守性、移植性
*2:TypeScriptのコンパイルスピードが遅いと言われている → 今のプロトでは気にならない;Vue.jsは選定当時Ver2からVer3への大幅アップデートがあり、Vue.js3ベースのNuxt.jsはしばらく安定稼働しなさそう